This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:10英尺线束的驱动强度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74ALVC164245, LSF0108, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055992/lsf0204-drive-strength-for-10-foot-wire-harness

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: SN74ALVC164245LSF0108TXU0104TXU0204

团队、  

我想了解您是否可以帮助我将2个器件集成到 SN74LVC164245和 LSF0204中。 我正在构建一个模块、该模块需要与另一个模块连接、该模块上有 SN7aLVC164245电平转换收发器。 我想知道我是否可以使用 LSF0204进行电平转换并将10英尺线束驱动到具有 SN74LVC164245的模块。

您可能需要的另一个信息是、我尝试从1.8V 到3.3V TTL 来回转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    否、由于其无源 FET 架构、LSF0204器件没有自己的驱动器。 所有信号都沿一个方向传输吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦  

    感谢你们的快速反应!

    我要尝试将具有1.8V 输出的 FPGA 连接到 sn74alvc164245。

     

    有8个连接:

    与 sn74alvc164245类似、用于单端 Rx/Tx 串行总线 RS-422的2条线路

    sn74alvc164245中单端并行命令总线的6条线路

     

    这些信号将通过15英尺(30awg)的线束传输到 sn74alvc164245、而对于 LSF0108元件则传输到 sn74alvc164245。

     

    我想插入一个 LSF0108或多个 LSF0204s 来处理电压电平转换。

     

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我想我正在关注。 为此、我建议结合使用 TXU0104和 TXU0204。 这些转换器实际上经过缓冲、更适合用于驱动电缆。 它们还具有施密特触发输入、用于清除 ALVC 转换器的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、  

    您能否就您的建议提供一些明确说明? 尝试将其作为 TXU0104和 TXU0204来处理,因为这两个器件根据数据表中的绝对最大额定值提供比 LSF0XXX 系列器件更低的电流(驱动和灌电流)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    请观看有关 LSF 的培训视频、了解其工作原理。 这应该有助于说明我所说的它不能提供自己的驱动。 绝对最大值表提供了应力额定值、不是本练习中参考的正确表、而是参考推荐的工作表更适用。