This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:接地隔离中的干扰

Guru**** 2680585 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135, SN74LVC16T245, LSF0108, SN65HVD82, SN74CBTD3384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056985/sn74lvc16t245-interference-in-ground-isolate

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:DRV135LSF0108SN65HVD82SN74CBTD3384

大家好、

我使用 SN74LVC16T245DGGR 转换 MCU (3.3V)和 RS485收发器(5V)之间的电压电平。 此外、MCU 生成音频音调、然后通过 DRV135UA 进行转换以平衡音频。 DRV135UA 使用隔离式电源+/-15VDC。
 我在 DRV135UA 输出引脚处有一个 hum。 我检查了每个 IC、发现 SN74LVC16T245DGGR 在放置在 PCB 中时会产生噪声。
SN74LVC16T245DGGR 在n´t 上具有旁路电容器、但我不知道为什么在隔离式电源上产生噪声。


可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、  

    我熟悉 SN74LVC16T245DGGR、因此可能会有所帮助、但我不确定是否完全理解该设置。  

    您是从 MCU ->转换器-> RS485收发器-> DRV135来的吗?

    如果是、则信号似乎都在正确的范围内。  

    请注意、SN74LVC16T245不会隔离输入和输出之间的 Gn、因此可能存在噪声耦合。  

    SN74LVC16T245想到的唯一可能导致某些问题的是它具有非常强大的输出驱动器、因此如果它以非常轻的负载直接驱动 SN65HVD 器件、则该线路上可能会有一些振铃/反射。 您是否有 LVC16T245器件输出的示波器截图?

    如果您注意到线路上出现振铃、则可以添加输出串联阻尼电阻(与输出串联的电阻器)、以帮助减少输出端的过冲和下冲。

    希望这会有所帮助。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。为了澄清我的设计、请参阅下面的方框图:

    MCU 通过 RS485通道接收来自多个远程站的控制命令、为每种命令类型生成音调、3.3V 和5V 是电源、共享相同接地基准的电源、+/-15V 和5V 是具有另 一个接地基准的隔离式电源。

    在空闲条件 下且未发送命令时、音频平衡驱动器引脚上的输出 具有20mV 的低噪声。 我们逐个对 IC´s 进行去焊 、发现  SN74LVC16T245DGGR 在输出平衡音频驱动器处产生噪声。 移除 SN74LVC16T245DGGR 后、噪声  消失。

    我不n´t´s 什么是错误。

    请提供任何建议。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    好的、SN74LVC16T245的存在会导致系统中产生噪声、但它不是因为它驱动音频信号、而是在系统中执行其他操作。

    如前所述、最可能的原因是 LVC16T 器件以非常轻的负载直接驱动 SN65HVD 器件。 该线路上可能会有一些振铃/反射、从而导致系统噪声。 您是否有 LVC16T245器件输出的示波器截图可对此进行检查?

    如果您注意到线路上出现振铃、则可以添加输出串联阻尼电阻(与输出串联的电阻器)、以帮助减少输出端的过冲和下冲。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在  SN74LVC16T245的数据表中、第7页的输出电流为-32mA 和32mA、 SN74LVC16T245 和 SN65HVD09IDGGREP 直接互连、是否存在问题?  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    问题与 SN74LVC16T245是否能够驱动 SN65HVD 器件的输入无关。 这与输出驱动器非常强大、可驱动 SN65HVD 器件的高阻抗输入有关。  

    本质上、它是一个低阻抗驱动器(例如10欧姆的输出或接收)、它会打开并驱动到高 Z 负载。 负载和驱动器之间存在明显的阻抗不匹配、这种不匹配会导致反射或过冲。  

    下面是一个常见问题解答、它对此进行了详细介绍: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763609/faq-what-happens-when-i-connect-a-logic-device-s-output-to-a-50-ohm-transmission-line 

    请查看有关"如何防止传输线路影响逻辑信号?"的部分

    我无法100%肯定这是导致问题的原因、因为我没有足够的信息、但在目前这种情况下、它似乎是最可能的罪魁祸首。

    如果您可以共享 LVC16T 开关输出的示波器截图、则有助于进行确认。 如果您在线路上看到大量线路反射和过冲、减少这种情况的最佳方法是将一个电阻器与 LVC16T 的输出串联。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正确、问题是由于振铃/反射、连接范围捕获:

    我从未考虑匹配阻抗、但我想知道我应该连接的电阻器的值、范围和类型。  是否有与 SN65HVD 器件兼容的电压转换器?

    非常感谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    在这种情况下不能完全匹配阻抗,因为该器件不是线路驱动器,如果完全匹配,则 SN65HVD 器件的输入端将得到1/2*VCC。

    对于您使用的电压、您拥有的是最佳选择。

    对于串联限流电阻器、 良好的起点可能在25-100欧姆范围内。 也许从大约100欧姆开始、看看这是否会清除信号并帮助消除噪声。 电阻器的位置应与输出驱动器串联。 从根本上说、将器件输出端的100欧姆电阻连接到 SN65HVD 器件的输入端。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    n´t 的解决方案不能解决这个问题 ,我从120欧姆开始,用 60欧姆并联的电阻器和40欧姆的电阻器来降低这个值 ,但 只 能减少峰值 和 振荡, 如下所示

     SN74LVC16T245 输出 、然后 在  SN74LVC 和 SN65HVD 之间串联放置电阻器、而不会 由 MCU 生成信号

     之前(黄色)和之后(蓝色)的比较信号以60欧姆的电阻引线

     之前(黄色)和之后(蓝色)的比较信号以40欧姆的电阻引线

    当输出 sn74和隔离接地分别使用其自己的基准进行测量时、我注意到两个波形具有如下所示的类似序列

    我将 使用 肖特基二极管实施新的解决方案来转换电压电平。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAM、

    您可以考虑使用 LSF0108等无源电压转换器。  该器件不包含 LVC 系列转换器等任何驱动器、因此您不会遇到过冲问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我实现 了一个具有 B340A-E3/61T 二极管系列的解决    方案、并且有44.2k Ω 上拉电阻器在 MCU 和 SN65HVD09DGGR 之间连接、以移除 SN74LVC16T245。 有关连接的更多详细信息、请参见 下图、其中的部分摘自 SN65HVD82数据表。

    我在 38400、无、8、1时´m 3个通信通道 USART 进行测试、 我获得了出色的结果、不再有噪声或过冲、仅 MCU 在端口之间互换输入信号时出现了有关 FRAMING 误差的问题、这可能是因为 SN65HVD09DGGR 没有失效防护输入。

    根据   Nalin Yogasundram 的 SCDA003B 报告、我想知道是否可以使用 SN74CBTD3384

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAM、

    感谢您让我了解新解决方案。

    这些不是我的团队支持的部件--请使用其中一个部件号创建一个新的线程,并且将自动通知正确的团队。 我建议在新线程中链接到此线程、并将此线程标记为 Resolved。