This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104ERGYR 的结温

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057661/txs0104e-junction-temperature-of-txs0104ergyr

器件型号:TXS0104E

尊敬的团队:

请检查 TXS0104ERGYR 的结温。

我们的客户 在该部件上出现过热问题。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的大力支持!

    您能给我们更清楚的答案。

    我们可以使用它来计算热仿真。

    TJ:105C 或125C 或150C。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的大力支持!

    您能给我们更清楚的答案。

    我们可以使用它来计算热仿真。

    TJ:105C 或125C 或150C。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答为您提供了一个明确的答案:它告诉您查看数据表中的 TSTG 规格。 对于 TXS0104E、可在第6.1节中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    只需重申 Clemens 的说法、Tj (max)将是 Tstg 的最大值。 对于该器件、它将是150C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    非常感谢!

    为了澄清这一问题、我们想知道 IC 工作时是否定义了 TC 或 Tj 的最大值、而不是存储条件、除了 IC 环境温度不能超过85 C 之外、如果我们能得到答案、那就好了、谢谢。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您阅读常见问题解答。 它说:

    对于逻辑器件、TJ (max)等于数据表绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))、除非另有说明。