This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 电平转换器不工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056502/txs0104e-txs0104e-level-translator-is-not-working

器件型号:TXS0104E

我们将 TXS0104EDR 用于 SPI 信号的电压转换

VCCA 侧我们提供3.3V 电压,VCCB 侧我们使用5V 电压,下面是电路原理图参考。

IC (U1)的引脚13和引脚12上的 SPI 的 SCK 和 SDO 输出信号不符合预期,我们没有得到转换的输出,我已连接了相同的波形图像。

请建议解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TXS 具有内部上拉电阻器;您可以使 R2/R4/R6/R7下降。

    是否有任何下拉电阻器?

    对于低于 VCCA 的信号电压、TXS 的工作方式与模拟开关类似。 我想这是绿色波形发生的情况。

    您能否同时显示输入和输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路可用于 SPI/I2C 电压转换。

    我们没有将此上拉电阻器用于 SPI 配置,  

    仅对于 I2C,我们将根据您的建议使用此上拉电阻器,我们也将删除这些上拉电阻器  

    在这里、我为 SPI 数据/时钟 输入和输出波形连接了单独的波形  SPI clock input SPI data input and output waveform

    在附加的波形中,某处的 IC 输出似乎是5V 和3.3V,这与波形相似。  

    请为同样的解决方案提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常奇怪。 输出电压应始终遵循电源轨。

    请检查 VCCB 实际为5V、并且它没有任何焊接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS0104E 应该适用于这个应用、并且外部上拉电阻不一定会导致一个问题。  

    如果线路没有一直上拉、则建议线路上还有其他负载、这不允许上拉将线路上拉。

    您确定这里没有其他总线争用源吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我移除了外部电阻器。 现在只有两个衰减(0.1uF/16V)、一个用于 OE 的上拉电阻(10K)(引脚8)。 函数发生器提供了方波输入、但没有适当的电压电平转换。 此外、我可以在 输出波形中看到尖峰。 请参阅随附的波形。 黄色波形为输入、绿色输出。

    请提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入没有适当的电压电平、因此没有适当的电压电平转换。 输入信号必须接近3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    输入电压电平已增加至3.3V、现在我将电压电平转换为5V。 但我面临另一个问题。 如果我将输入源连接到电平转换器板、则噪声会增加。 有什么想法吗? 请参阅随附的波形。

    输入源、然后再连接到电平转换器板

     电平转换器板后的输入源

      连接到电平转换器板后输入源中的噪声(放大后的噪声区域图像)

    电平转换器的输出

    组合波形-输入和输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、

    这是一个数字器件、您实际上不应该对输入应用正弦波。 它应该是具有快速转换的方波。 您违反了此规范:

    这样做可能会导致振荡、这正是您看到的(这不是噪声)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    非常感谢您指出这些信息。

    我已经用方波作为输入进行了检查、这可以正常工作。

    谢谢你。