This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:1P1G125QDRYRQ1和 OPA2171AIDCUR

Guru**** 1463210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1, OPA2171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057484/sn74lvc1g125-q1-1p1g125qdryrq1-and-opa2171aidcur

器件型号:SN74LVC1G125-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2171

1P1G125QDRYRQ1和 OPA2171AIDCUR 的功效是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao、你好

    1P1G125 (SN74LVC1G125-Q1)是逻辑门、而不是电源。 您正尝试确定什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户向我索要这款1P1G125QDRYRQ1和 OPA2171AIDCUR 的功耗。 我认为没有相关数据、因此向客户提问需要您向我们的客户提供准确的标准回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了帮助您使用 E2E --当您为帖子选择器件时,它会自动将问题发送给相应的应用团队。

    由于您有两个设备由两个不同的组支持、因此您应该有两个线程。 我可以为您提供1P1G125QDRYRQ1 (即 SN74LVC1G125-Q1)方面的帮助、但是另一个团队必须为 OPA2171器件提供帮助。 我建议使用该器件型号创建第二个线程。 他们的答案很可能与我的答案很相似--你几乎没有提供任何信息来帮助计算功率,所以他们很可能会将你链接到一个页面或应用手册,解释如何进行计算。

    -

    对于 SN74LVC1G125-Q1等 CMOS 逻辑器件,功耗基于运行参数--这不仅仅是一个我可以提供的简单值。

    此常见问题解答中显示了所需的计算:  

    [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

    此外、客户可能希望了解最大热耗散、即器件可以在不损坏的情况下使用多少功率。 这也是他们需要根据器件使用情况进行计算的结果。 我们还提供了有关此方面的常见问题解答:

    [常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功耗?