This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:光耦合器接口

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74AXC4T774, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057550/txb0108-optocoupler-interface

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34SN74AXC4T774

您好!

  我们构建了一个电平转换器驱动光耦合器输入的电路。 问题是、对于逻辑高电平、电平转换器输出端的电压会降至大约1.5V (这意味着它正在加载)。 现在、已在电平转换器 o/p 和光耦合器 I/p 之间添加了适当的串联电阻器、但问题仍然存在。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的 µA 强度为20 μ H。 可以在光耦合器前面添加缓冲器(例如 SN74LVC1G34)、也可以使用具有缓冲输出的电平转换器(例如 SN74AXC4T774)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens 的快速回答。 我想请您建议一个与 TXB0108兼容的尺寸器件、因为我们的 PCB 已经制成。 此外、消耗的输入电流是多少(逻辑输入)?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    遗憾的是、没有兼容封装的器件可以解决这一问题、因此需要更改封装。