This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:具有 LSF0108的 I2C 信号完整性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056459/lsf0108-i2c-signal-integrity-with-lsf0108

器件型号:LSF0108

大家好、

我将使用载板中的 I2C 和 附加电路板上的缓冲器 P82B715DR 进行附加。 除了此电平转换器、LSF0108还用于在3.3V 时使用 I2C。

请参阅下方的 SDA 波形、其中包含上述系统(即载波) <__>缓冲器 <__>电平转换器):

 

    

观察 SDA 线波形后,我通过移除0欧姆串联电阻断开了 LSF0108与 I2C 线的连接。 因此,系统如下所示:  

 (即承运人 <__>缓冲区)。 现在、SDA 线波形看起来像-

您能不能建议导致问题的原因是连接了 LSF0108的 SDA 线路波形。

另外,为什么在断开 LSF0108连接后波形变得清晰。 请建议。

谢谢、

曼诺伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、无法将信号驱动为高电平。 我怀疑转换器后面还有另一个负责这一问题的器件。 请显示整个原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    转换器后面没有器件,因为器件未连接,只有 I2C 上拉电阻器。

    此处是随附的原理图。

    请注意,原理图 J4中未安装。 相关的 I2C 总线为 I2C1_SDA 和 I2C1_SDA_CARRIER。

    e2e.ti.com/.../6888.schematic.pdf

    谢谢、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器后面的上拉电阻器 R27和 R32非常强、可能会阻止其他器件将线路拉至足够低的水平。 kΩ 尝试10 μ s、如果上升沿变得太慢、则下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我同意、如果上拉电阻过大、那么尝试将线路拉低的其他器件可能会很难将其拉低。 LSF 器件本身不会将线路拉低、因为它是一种基于开关的架构。  

    有关了解 LSF 系列翻译的更多详细信息、我建议您观看以下视频系列:

    https://training.ti.com/translation-basics-lsf-family 

    https://training.ti.com/translation-lsf-family-0 

    此外、在您的原理图中、我还可以看到 SPI 和 UART 转换。  

    LSF 器件能够支持这些接口、但您可能还会考虑针对这些应用进行优化的转换器件、例如以下应用、它们具有针对这些接口进行优化的固定方向通道和缓冲输出、以实现最佳信号完整性。

    TXU0204 - UART 接口

    TXU0304 - SPI 接口

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Michael、您好、

    我尝试在原理图中的 LSF0108的另一端将 I2C 上拉设置为弱上拉(10k)。

    我想通知您,这会将电压从以前的308mV 降低到0V。 但是,在这种情况下,干扰也会出现,下图中显示了这种情况,并突出显示了这种情况。 我们是否有任何理由或答案?

    另外,为什么这种行为只针对 SDA 线路而不针对 SDA 和 SCL 线路,因为在 LSF0108的另一端,SCL 和 SDA 的强上拉电阻(330欧姆)是相同的?

    谢谢。

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    您能放大一下吗? 在当前视图中、它看起来可以忽略不计。