This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612RTWR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057497/txs02612-txs02612rtwr

器件型号:TXS02612
主题中讨论的其他器件: TXS0206A

你(们)好  

我想使用具有 Wifi 模块的微控制器。 通信总线是 SDR50或 DDR50中的 SDIO。

此外、我的麦克风位于3V3中、而 WiFi 位于1v8中。 我需要使用  TXS02612。

您能否确认我可以使用 TXS02612使 SDR50 / DDR50的功率级别为 Vcca=3v3和 VccB0=1v8。

非常感谢

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    电压电平是兼容的、为了实现数据速率兼容性、我建议参考数据表中的时序要求部分。 如果给定的最大数据速率高于您所需的数据速率、我希望这可以正常工作。 如果您不打算使用多路复用器功能、也可以使用 TXS0206A。