Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXS0206A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057497/txs02612-txs02612rtwr
器件型号:TXS02612主题中讨论的其他器件: TXS0206A
你(们)好
我想使用具有 Wifi 模块的微控制器。 通信总线是 SDR50或 DDR50中的 SDIO。
此外、我的麦克风位于3V3中、而 WiFi 位于1v8中。 我需要使用 TXS02612。
您能否确认我可以使用 TXS02612使 SDR50 / DDR50的功率级别为 Vcca=3v3和 VccB0=1v8。
非常感谢
David