This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:输出断电保护

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057500/sn74lv244a-output-power-off-protection

器件型号:SN74LV244A

大家好、

LV-A 系列逻辑器件具有输入容限功能、因此我认为保护二极管不会从输入引脚集成到 VCC。
因此、它允许在绝对最大额定值内输入高于 VCC 的电压。

断电时、输出引脚会怎么样?
例如、如果输出是5V 上拉且 VCC=0V、则反向电流是否流入 VCC?

输出电路为 CMOS、因此我认为由于存在寄生二极管(LV05/07除外、它是漏极开路)、LV-A 系列具有从输出端到 VCC 的反向电流。
我的客户发现应用手册显示 LVC 系列具有输出阻断二极管以避免反向电流。
如果您有类似的 LV-A 系列文档、请与我们分享。

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出阻断二极管特性被称为"部分断电(Ioff)"。 SN74LV244A 具备该功能。