This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204能否在 A 侧和 B 侧之间以相同的电平运行?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057357/lsf0204-could-lsf0204-operate-with-same-level-between-a-side-and-b-side

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

大家好、

如果应用在 A 侧和 B 侧均为1.8V、是否可以与 LSF0204配合使用?

只需像使用总线开关一样使用 LSF0204。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 由于导通晶体管针对高信号完全关闭、最大速度将会降低。

    改为考虑类似于 TMUX1511的"实际"开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 克莱明

    祝你度过美好的一天!