This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:将此部件用作 SPI 电平转换器时出现信号完整性问题3.3V <-> 5V

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057250/txb0104-signal-integrity-problems-when-using-this-part-as-spi-level-shifter-3-3v---5v

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0204

你(们)好!

我们设计了一个原型、将  TXB0104D 用作 SPI (MOSI、MISO、SCK)总线的电平转换器。

在高侧、我们驱动 CAN 控制器和显示屏(通过20cm 带状电缆)。

在低侧、总线上还有不同的 IC 和微控制器本身。

我们已将 SPI 速度降低至大约100kHz、以获得更好的信号完整性、但这无助于使其(显示屏)正常工作。

然而、与8MHz 的速度相比、信号更好(根据示波器测量)。

我们在高侧或低侧没有上拉或下拉电阻器、CS 具有上拉电阻器。

 

我们是否为我们的用例选择了错误的器件?

我们可以做些什么来改善高侧的信号完整性?

遗憾的是、需要连接显示屏的电缆。

 

提前感谢!

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当通过带状电缆或电容大于最小值的任何线路驱动固定方向线路时、不建议使用自动双向电平转换器、例如 TXB0104或 TXS0104。

    最好使用具有更强输出缓冲器的电平转换器。

    在这种情况下、一个更好的器件是使用 TXU0304、它具有专门用于驱动 SPI 线路的通道方向:

    https://www.ti.com/product/TXU0304 

    或者、根据您的信号设置方式、您也可以考虑 TXU0204

    https://www.ti.com/product/TXU0204

    希望这对您有所帮助、
    Michael