This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:SN74LVC2G06DCKR 相同的标记代码、但不同的芯片

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057025/sn74lvc2g06-sn74lvc2g06dckr-same-marking-code-but-different-die

器件型号:SN74LVC2G06


我们想知道该器件为什么有两个裸片尺寸?
另一件事是、所有参数是否与两个裸片器件相同?
TI 是否有任何 PCN 文档对此进行解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多个裸片和封装物料清单可能会针对同一材料发货。 芯片也可以在材料的整个生命周期内进行更新或重新设计、如果之前订购器件的人员发生更改、则会发送 PCN 通知。

    这两个器件(CTJ 和 CT5)的顶部标记均根据数据表封装选项附录有效。

    我们发货的任何器件都将符合数据表中列出的参数规格:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g06.pdf 

    最棒的
    Michael