This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH16374:有关采用 VLT 的触发器的问题

Guru**** 2501165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUCH16374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056616/sn74auch16374-question-about-flip-flop-with-vlt

器件型号:SN74AUCH16374

大家好、团队、

我的客户询问了任何具有 SN74AUCH16374功能的 VLT 的器件。

它们需要设置输入1.5V 和输出1.8V。 我们是否有任何具有这些功能的器件?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您能澄清一下"VLT"是什么意思吗? 我不确定您的这一函数是什么意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 为1.17V、因此这是可行的。

    请注意、对于高电平、总线保持输入在引脚和 VCC 之间有一个电阻器、因此小电流将流入1.5V 器件的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我刚才说过电压电平转换器。 客户希望通过单芯片解决方案生成不同的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    根据 Clemens 的建议、如果您只想将电压从1.5V 转换到1.8V、 那么、您已经拥有的器件能够解释1.5V 输入并将输出驱动至 VCC、因为 VIH (min)为1.17V、1.5V 是器件的有效输入。

    最棒的
    Michael