This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126-Q1:当 VCC = 0V 时、关于输入端子的电压应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056713/sn74lvc1g126-q1-about-voltage-application-to-input-terminal-when-vcc-0v

器件型号:SN74LVC1G126-Q1

您好、TI 团队

我对 SN74LVC1G126-Q1的电源关闭时的输入/输出保护有疑问。

如果在 VCC = 0V 时向输入端子施加电压、IC 是否会受损?

数据表显示"Ioff 支持带电插入、局部断电模式和后驱动保护"
我认为这是可以的、因为应用报告(带电插入应用中的逻辑)。 "Ioff 保护电路可确保在器件断电时不会从输入、输出或偏置为指定电压的组合 I/O 中汲取或向其中消耗过多电流。"
但是、我在以防万一的情况下进行了检查、因为数据表的解释仅提到"当电源引脚保持为0V 时、此器件包括用于禁用所有输出的电路。禁用时、无论施加的输入电压如何、输出都不会拉电流或灌电流。" (因为未指定输入端子的保护)。

此致、

长泽高谷