This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:SN74AHCT541高电平输出电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056038/sn74ahct541-sn74ahct541-high-level-output-current

器件型号:SN74AHCT541

大家好、

我想知道 SN74AHCT541的高电平输出电流的测试条件是什么?

高电平电流和输出钳位电流 Iok 之间有何差异?

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOH 是 VOH 的测试条件。 换句话说、建议的限值为8mA、因为这是保证输出电压的最高输出电流。

    (Iok 是流经 ESD 保护二极管的电流;在正常运行期间无关紧要。 IO 绝对最大额定值会告诉您器件何时可能损坏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    8mA 只是表示电流的反转方向?

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;负电流流出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!