This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:最大传播延迟

Guru**** 2521350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056768/sn74lv123a-max-propagation-delay

器件型号:SN74LV123A

您好!

使用3.3V 电源时、最大传播延迟为多长时间?

数据表的 P12、9.3特性说明中描述了5V 电源下的值。

"电源电压为5V 时,传播延迟的最大值为11ns。"

此致、

Nishie