This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A-EP:ESD 信息

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC00A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056653/sn74lvc00a-ep-esd-information

器件型号:SN74LVC00A-EP

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 SN74LVC00A-EP 的 ESD 信息(HBM 和 CDM)。

请帮帮我们。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    此信息需要什么封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们正在寻找 SN74LVC00AMPWREP 的 ESD 值。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    以下是 ESD 值:

    MM:200V
    HBM:3kV
    CDM:2kV