This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:引脚3和4之间短路

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055537/sn74ahct1g125-short-between-pins-3-and-4

器件型号:SN74AHCT1G125

您好!

我们在多个电路板上使用 SN74AHCT1G125。 我们看到引脚3和4之间发生短路。 您以前看过吗? 这是什么原因?

Eric K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能提供一点信息吗? 您的电路原理图和上述行为的一些示波器截图将有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、什么原因会导致输出端的引脚3 (接地)读数为0欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    一个可能的问题是、输出端和 GND 之间的 ESD 二极管损坏可能会导致接地短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究。 感谢你的帮助。