This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:最大工作频率或推荐频率是多少?

Guru**** 2617845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A, SN74AUC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056138/sn74lvc16244a-what-is-the-max-work-frequency-or-recommend-frequency

器件型号:SN74LVC16244A
主题中讨论的其他器件: SN74AUC16244

大家好、

我尝试使用此芯片来驱动 pclk 信号频率高达100MHz 的 DVP 信号。

因此、我想知道  SN74LVC16244A 的最大工作频率和推荐频率。 我在数据表中找不到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从传播延迟(tpd)得出保守估计值。 100MHz = 200Mbps = 5ns、因此电源电压不是太低看起来正常。

    对于低于3.3V 的电压、请考虑较快 AUC 系列中的器件、例如 SN74AUC16244。