This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:与 PI4ULS3V304AZMAEX 引脚对引脚

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055767/txb0304-pin-to-pin-with-pi4uls3v304azmaex

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204

您好、先生、

我正在寻找 PI4ULS3V304AZMAEX 引脚到引脚的替代产品。 您认为 TXB0304RUTR 适合向我的客户提出建议吗?

我们应该向客户强调的任何差异是什么?

PI4ULS3V304AZMAEX 数据表

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI4ULS3V304A.pdf

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、TXB0304确实是一种 P2P 替代产品。 ( 即使 bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=PI4ULS3V304AZMAEX 不知道它。)

    对于单向信号、引脚兼容的 TXU0104/TXU0204/TXU0304将是更便宜、更可靠的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allen、

    在大多数情况下、这些器件的功能相同。 从参数的角度来看、它们略有不同、其中最显著的差异是 VCCA 电源范围。 两个 TXB0304电源均可在高达3.6V 的电压下运行、而 COMP 器件 VCCA 在2V 时达到最大值