This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:此器件适用于 SPI 和 I2C

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0108E, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055834/txs0108e-is-this-device-suitable-for-spi-and-i2c

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0304TXU0104TXU0204

我有一个通过 SPI 和 I2C (也有一些中断)与 MCU 进行通信的 sectionor。 它们位于同一 PCB 上、相距大约20mm。 MCU 位于3V3域、传感器位于1V8域。 通信速度不是很快、SPI 为8MHz、I2C 为400kHz。  

我的问题是:

  1. TXS0108E 是此电平转换应用的理想选择、因为我具有开漏和推挽信号。 而不是使用 TXB0104和 TXS0104。 我会建议使用一个可以处理 SPI 和 I2C 的8通道电平转换器。
  2. 在 TXS0108E 修订版 H 的数据表第19页中、它说"该器件非常适合用于开漏驱动器连接到数据 I/O 的应用。 该器件适用于推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用、但 TXB0104器件(SCES650) 4位双向电压电平转换器可能是此类推挽应用的更好选择。" 为什么 TXB 系列是推挽应用的更好选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有开漏输出。 如果您的信号不是太快、这不是问题。

    SPI 没有双向信号、因此、考虑 TXU0104/TXU0204/TXU0304、而不是 TXB0104。