This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G06:逻辑论坛

Guru**** 2864490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055813/sn74lvc3g06-logic-forum

器件型号:SN74LVC3G06

 您好!

我们尝试使用 SN74LVC3G06对5V 30kHz Arduino 信号进行反相、以便随后驱动逆变器。  遗憾的是、我们没有获得所需的输出、我们期望输入信号的反相信号、但却得到5V 直流输出信号。 随附了我们使用的电路图。

我们的电路有什么问题? 是否有描述 我们所需电路的应用手册?

此致

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '06既没有施密特触发输入、也没有推挽输出。 您为什么使用它而不是"14"?

    无论如何、原理图中没有明显的错误、除了缺少去耦电容器。 器件是否已通电? 输入信号是否有效? (显示示波器波形。)