This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G38:SN74LVC1G38DBVR:请提供回流焊曲线图

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055617/sn74lvc1g38-sn74lvc1g38dbvr-please-provide-the-reflow-profile-graph

器件型号:SN74LVC1G38

请提供 SN74LVC1G38DBVR 的最大回流温度和与最大回流温度(tp)相关的时间。
请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在产品页面(www.ti.com/product/SN74LVC1G38)上、单击"订购和质量"、然后查看"MSL 等级/回流焊峰值"列。

    该时间已在图形中指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、  您好、可以在数据表中找到最高回流温度=260°C、但需要确认与之相关的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图来自 TI 的非典型"回流焊曲线"应用报告。 并且指定的 tp 与 J-STD-020一致。

    我不是 TI 员工、但 Paul Grohe 已经向您确认了这一点。