This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:无法转换高达10MHz 的信号

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055551/txb0108-failed-to-translate-up-to-10mhz-signal

器件型号:TXB0108

各位专家:

你好。

我们在 这里有有关 TXB0108的查询。  我们可能会将 D/S 解释为器件能够达到的最大频率。

此设计用于在 10MHz 频率下将3.3V 信号转换为5V 信号;但在使用仅可传输高达1MHz 频率的函数发生器进行测试时失败。

真的有可能吗? 有什么想法吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    数据表提供了数据速率规格、这些规格在器件处于中提供的相同条件下时得到保证。 如果它不符合数据速率、则最可能是由于负载造成的。