This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B-MIL:原理图审阅

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053941/cd4047b-mil-schematic-review

器件型号:CD4047B-MIL

尊敬的团队:

您能帮助检查下面的原理图吗?

这是一个逆变器应用。

规格:

输入电压12V 输出电压:54V 交流  电60W

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    我建议不要在引脚2和3之间直接连接电位计(VR1)。 这可能会导致施加的电阻低于数据表建议的范围、这可能会导致器件损坏。

    我建议在 CD4047的引脚2和100k 电位计的引脚2之间添加一个串联的10k Ω 电阻器、以确保引脚2和3之间的电阻不会小于10k。

    -

    如电路所示、我们希望该配置在    VR1 = 100k Ω(97ms 脉冲宽度)的 Q 和 Q\下产生低至~5.1Hz 的输出信号。

    添加一个10kohm 电阻器会将最小值降低至~4.7Hz。

    在任一种情况下、最大频率均为~51.7Hz、前提是未超出建议的10kohm 最小 R 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的大力支持!

    客户已修改原理图。 请帮您检查一下。 谢谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    CD4047连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的大力支持!

    我们使用 CD4047BM96来实现 振荡器、因此 CD4047BM96有一定的死区时间、对吧?  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    不,配置的 CD4047只是一个振荡器--输出将在给定的频率上切换, 两个输出信号之间可能有几纳秒的差异。

    器件中没有死区时间电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的大力支持!

    我们的客户添加死区时间电路、您能帮您进行审查吗? 谢谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我在将该电路连接到 CD4047时未发现任何问题。  每个电容器上添加的串联电阻应防止任何过大的电流。

    我不知道电路是如何工作的--我觉得 Q220和 Q218永远不会关断:

    没有为栅极充电的路径、因此它将被拉低或保持悬空、这可能会导致一些意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我们非常感谢您的大力支持!

     

    您能否解释 为什么 Q220和 Q218永远不会关闭。

    如果客户想要添加延迟电路、您能指导我们如何正确执行该操作吗? 如果可以、请参考原理图。 谢谢!

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    要关闭 PFET,您必须为栅极充电,使 VSG <|VTP |--这里没有电路可以根据我看到的情况为栅极充电至12V。 只有一条放电路径通过 Q219或 Q217。

    设计这样的电路超出了我所能提供的支持--我只能帮助逻辑器件的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!  非常感谢!