This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:电源电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055173/sn74axc4t774-supply-voltage

器件型号:SN74AXC4T774

如果在 VCCA 和 VCCB 上使用相同的电源电压、该电平转换器是否有任何问题? 这是因为我看到其中一个输入尽管另一侧为高电平、但未被拉高。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压没有限制。

    您是指"输入"还是"输出"? 请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA 和 VCCB 上使用的电源为3V。
    Bx 输出端有一个上拉电阻器。 该信号保持高电平、在 Ax 上为低电平、没有上拉电阻。 在 Ax 上添加上拉电阻可以解决问题、但这不是一种干净的方法。

    我的问题是

    -相同的电源电压值是否会导致任何问题?

    -是否需要在两侧进行上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚的值是多少? 请显示原理图。

    请注意、输入引脚不输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - DIR2引脚上拉至高电平至 VCCA。

    - B2信号保持高电平(它有上拉电阻器)

    问题是 A2信号为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A2是输入、这意味着它必须由外部驱动。

    如果在这种情况下希望信号为高电平、则需要在输入端使用上拉电阻器。 (仅当您在器件被禁用或断电时需要高电压时、才需要输出端的上拉电阻器。)