请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T245-Q1 尊敬的 TI:
对于74AVC4T245QRGYRQ1、在传输5MHz SPI 信号时、我们能否在端口 A 和端口 B 上添加一个22pF 电容器以实现 EMC 优化?
谢谢
BR
JASON_Gu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
对于74AVC4T245QRGYRQ1、在传输5MHz SPI 信号时、我们能否在端口 A 和端口 B 上添加一个22pF 电容器以实现 EMC 优化?
谢谢
BR
JASON_Gu