This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:每个位是否自动检测方向?

Guru**** 2751905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055288/txb0108-does-each-bit-automatically-detect-the-direction

器件型号:TXB0108

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

每个位是否自动检测方向?
还是8位都处于相同的方向?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不会以任何方式检测方向。

    两侧的输入缓冲器和输出驱动器始终处于活动状态。 但 输出非常弱(阻抗为4 kΩ)、因此其他器件可以轻松覆盖它们。