This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:VCC 和 I/O 信号

Guru**** 2525940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054892/sn74lvc1t45-q1-vcc-and-i-o-signal

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

大家好、

当 VCCB 打开且 VCCA 关闭时、如果信号输入到 VCCA 侧 I/O A、是否存在任何问题?
当 VCCA 和 VCCB 都打开时、如果 VCCA = 1.8V 、同时 VCCA 侧 I/O A 的3.3V 信号输入、是否存在任何问题?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下都没有问题。 该器 件具有 VCC 隔离功能(请参阅数据表)和过压容限输入(请参阅[常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?)。