This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104QPWRQ1问题

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, LSF0108-Q1, SN74AXC4T245-Q1, SN74AXC4T774-Q1, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054496/txb0104-q1-txb0104qpwrq1-questions

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0108-Q1SN74AXC4T245-Q1SN74AXC4T774-Q1SN74AXC4T774、SN74AXC4T245

大家好、

 我们使用您的电平转换器 TXB0104QPWRQ1进行1.8V 至3.3V 转换、但我们发现波形存在一些问题。
   当我们将其用于 FM TDM 信号(约30MHz)电平转换器时、3.3V 信号有两个问题:
 (1)波形电平电压不能降至零、甚至高于0.8V;
 (2)信号占空比似乎与输入不相同、似乎与输入低电平信号占空比互换;
    2.当我们将其用于扬声器 TDM 信号(约为12MHz)时、该信号会好得多、尽管它仍然不会降至零。
    
以下是电路输出
        
你能告诉我这个问题吗?  
 从您的数据表中可以看出、1.8V 至3.3V 电平转换器应支持55Mbps。 我想知道这个55Mbps 是意味着它可以传递55MHz 信号还是仅 通过带通? 我们是否应该将电平转换器更改为更高的器件型号、例如 LSF0108-Q1?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    55Mbps 对应于27.5MHz。

    TXB (或 TXS)等自动双向转换器无法进行缓冲、且输出较弱。 所有的 μ I²S 信号都是单向的、因此您应该使用方向控制转换器、如 SN74AXC4T774-Q1或 SN74AXC4T245-Q1。 [编辑]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch

       感谢你的帮助。 我们是否可以使用双向电平转换 器 LSF0108-Q1、因为我们还有其他应用、我们希望减少器件类别。   SN74AXC4T774或 SN74AXC4T245都不是汽车器件、我们应使用汽车器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 在这些频率下仅与极强的上拉电阻器一起工作、这会浪费大量功率、并要求其他器件具有高驱动强度、以避免过高的低逻辑电平。 您实际上应该使用 SN74AXC4T774-Q1或 SN74AXC4T245-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch

       明白了、感谢您的热情帮助。