Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45
如果其中一个信号是推挽式、我们是否仍然需要上拉电阻器? 例如、1.8V 推挽时钟需要传输至 2.5V、我们是否需要2.5V 侧的上拉电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45
如果其中一个信号是推挽式、我们是否仍然需要上拉电阻器? 例如、1.8V 推挽时钟需要传输至 2.5V、我们是否需要2.5V 侧的上拉电阻器?
是的。
请观看此视频、详细了解如何在 LSF 系列转换器中进行上行转换: 使用 LSF 系列进行上行转换
如果您正在进行一个包含 LSF 的项目、我建议继续观看整个系列-最好了解该器件的基本工作原理、因为这可能不是您所期望的。
作为附加注释-如果需要将时钟信号从1.8V 更改为2.5V、我建议_不_使用 LSF。 SN74AXC1T45等有源转换器将是更好的选择。 我只建议在数据信号在没有任何控制信号的情况下改变方向时使用 LSF。