This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC07:Delta ICC

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054775/sn74auc07-delta-icc

器件型号:SN74AUC07

您好!

你好。

我们的客户希望了解  SN74AUC07RGYR 在以下条件下的电气特性

Delta ICC、额外电源电流:

何时;
VCC 上的一个输入–0.6V、
VCC 或 GND 上的其他输入

请帮帮我们。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TI 超低电压 CMOS (AUC)八进制和 Widebus 器件进行设计 时、显示了1.8V 时的典型行为:

    显然、任何 AUC 器件都没有保证限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    由于它未在数据表中定义、因此我们没有关于它的数据。 我可以在工作台上测量单个器件、但这不会为客户提供任何类型的保证。

    在所述条件下、我预计 AUC 器件会产生1mA 至2mA 的额外电流。