This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:SN74LVC126A 能否支持 UART (6MHz)数据?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054690/sn74lvc126a-can-sn74lvc126a-support-uart-6mhz-data

器件型号:SN74LVC126A

你(们)好

我的客户发现使用6MHz UART 数据时不起作用、但它可以支持3MHz UART 数据。 我已经检查了数据表、其中提到 SN74LVC126A 可以支持100MHz 应用。 您能否仔细检查 SN74LVC126A 能否支持6MHz UART 传输速率? 谢谢!

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC126A 本身可以轻松处理这些频率。

    我想有些电容太高了。 请显示原理图。 如果布线、连接器或电缆较长、请展示(或至少说明)电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Clemens 所要求的详细信息之外、我还想知道电源电压。 这会显著影响最大工作频率。