This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:驱动 NPN 继电器时出现问题

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054619/txs0108e-problem-driving-npn-relay

器件型号:TXS0108E

你(们)好  

我继承了一个设计-请参阅随附的原理图摘录。 在大多数情况下、继电器会正确切换、我测量 VOH = 2.62V、VOH = 0.118V。

有时、继电器会进入无法正确切换的模式、并且我测量 VOH = 1.8V VOL = 0.4V。

在阅读了器件的数据表和应用手册后、我很困惑该器件的工作原理以及出现此问题的原因。 我想更好地理解该器件、并了解为什么该电路有时会出现故障。

它已经在生产中,如果有一个简单的模块,我可以修复它。

根据我的理解:

1)驱动器器件灌/拉电流(例如、TXS108E 简单地说是一个无源开关)

2) 2)当 Vi 降至1.6V 以下时、内部开关打开、Vi 大约等于 Vo。 在本例中、有一个40k 的内部上拉电阻。 Vo 处所需的电流来自驱动器?

3) 3)当 Vi 高于1.6V 时、内部开关关闭、Vo 具有高达3.3V 的4K 上拉电阻。 在本例中、我是否正确地理解了基极电流是通过此4K 上拉电阻提供的。 例如、假设基极电流为1mA、这意味着压降 Vdrop = IR = 1mA * 4K = 4V? 这意味着输出永远不会变为高电平?

请帮助我了解为什么这在大多数情况下都有效、而在其他情况下则不起作用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)仅驱动器灌电流。

    2) 2)是;当输入电压低于 VCCA 时、开关打开。 在这种情况下、器件的行为类似于模拟开关。

    3) 3)是;总基极电阻为5 kΩ。

    没有引脚对引脚的替代方案可提供更强的输出。 我不知道使用 SN47AXC4T774创建适配器板的努力是否值得。