This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:端口 B 的驱动能力

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A, SN74LVC3G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054430/txs0104e-drive-capability-of-port-b

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC06ASN74LVC3G06

客户的电路板上有 TXS0104ERGYR, 并且端口 B 上有几个 LED,由3.3V 供电。

如果端口 B 输出引脚为高电平、该引脚的驱动能力是多少(在3.3V 下运行时)?

请注意,TX0104ERGYR 数据表显示的绝对最大持续电流为50mA,但我看不到典型的工作最大电流规格。  (我不确定芯片是否设计为在连续负载(如10mA 或非10mA)下持续运行。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    该器件不提供自己的驱动器、也不能驱动 LED。 唯一的直流驱动器由内部上拉电阻器提供:

    我建议为此使用缓冲器。 它们是否从较低的电压上移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 其他逻辑器件一样、电流在 VOH 的测试条件下指定;电流为20 μ A。

    如果可能、更换电路板、使 LED 由阴极驱动、即切换到接地。 请注意、TXS 是无源开关;B 输出端的低电平驱动强度是驱动 A 输入的器件的低电平驱动强度。 如果 A 侧的器件没有足够的驱动强度、请将 TXS 替换为具有可过压开漏输出的缓冲器、例如 SN74LVC3G06、SN74LVC06A 或类似器件。