This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC594:Vcc=3.3V 条件下的最大时钟频率

Guru**** 2847310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1054235/sn74hc594-max-clock-frequency-under-vcc-3-3v-condition

器件型号:SN74HC594

您好!

您能告诉我们 Vcc=3.3V 条件下的最大时钟频率吗?

我只能找到2V、4、5V、6V 情况下的时钟频率。  因此、我们在 VCC=3.3V 上没有数据。  这就是我提出的原因。

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。