This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:询问 SN74LV1T34DCKR 设计建议

Guru**** 2506535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053745/sn74lv1t34-asking-for-the-sn74lv1t34dckr-design-suggestion

器件型号:SN74LV1T34

您好、先生、

 

我的客户希望设计 SN74LV1T34DCKR 并了解热性能信息。

您是否愿意查看表格并提供反馈? 客户还请求热模型 PDML。 请提供建议。

热阻
θjc μ A
结至外壳

热阻
θjb μ A
结至电路板

热阻
θja μ A
结温至环境温度

热要求
外壳 TC (℃)

结 Tj (℃)的热要求

环境温度 Ta (℃)的热要求

SN74LV1T34DCKR

252.

125.

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    下表列出了以 C/W 为单位的热性能信息 要查找 Tj、请参阅此常见问题 解答:[常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? 

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 305.3
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 209.8
    Result - Theta JB (标准数据表值) 104.4.
    结果- psi JT (标准数据表值) 77.7.
    结果- psi JB (标准数据表值) 103.6
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用