This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:低电平电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053228/lsf0102-low-level-voltage

器件型号:LSF0102

尊敬的团队

下图显示了 LSF0102DCUR 的电路和测量波形。

客户将其用于 MDC/MDIO、1.2V 侧有一个1.5K Ω 的上拉电阻器。 从测量结果可以发现、低电平不是0V、而是大约0.26V。 这是正常的吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 对于低电平信号、开关闭合、两侧的上拉电阻器并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、克莱明

    谢谢您的回复。 我们如何修改电路以降低低电压。 是否会将上拉电阻器变小?

    您可以帮助查看原理图吗?

    非常感谢

    丹尼

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用更大的上拉电阻器。 这也会使上升沿变慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    这些 培训视频 将帮助您更好地了解 LSF 功能(上行转换视频涵盖上拉尺寸)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    开漏电路。 哪种类型的内部开关? N-MOSFET 还是 BJT?

     内部开关导通时、电流倍增内部开关的 RDS (ON)是否会导致低电平电压(0.26V)?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    如果您询问的是 LSF 导通 FET、它是一个 N 沟道 MOSFET。 偏置视频中介绍了该 I Linked 系列的内容。

    低侧直流失调电压(VIL)由驱动 LSF I/O 的器件生成 它必须通过 N-FET 灌入的电流将在 FET 上产生压降、这正是您要测量的电压降。 电流越小、压降就越小。