This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:提问

Guru**** 2644065 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053825/txb0106-question-asking

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245SN74AXC8T245

大家好、

我的客户想知道他是否可以使用4.7K 上拉电阻器?  
因为数据表建议使用50k 以上的电阻。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7 μ F 不 kΩ kΩ μ F。

    所有信号看起来都是单向的、因此您应该使用方向控制转换器、例如 SN74AXC8T245/SN74AVC8T245、这种转换器不会出现上拉/下拉电阻器问题(而且价格更便宜)。