This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541, TXU0304, TXU0104, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053483/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541TXU0304TXU0104SN74LVC1G17

尊敬的德州仪器团队:

请注意、我是否可以使用原理图中所示的该组件、其中一个信号在5V 时接收到3V3、另7个信号在3V3时接收到5V。

此致、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许吧。

    TXB 对输入驱动强度和输出负载具有非常严格的限制(请参阅数据表的第8节)。 如果没有长布线、电缆、连接器或上拉/下拉电阻器、则可以使用。

    您的信号不是双向的、因此您实际上不需要自动双向转换器。 单向或方向控制型转换器更便宜、更可靠。 如果 TXU0104和 TXU0304可用、您可以将它们组合在一起。 或者、对于 USART_RX、使用具有可过压输入(例如 SN74LVC1G17)的缓冲器、对于阳极信号、使用具有 TTL 兼容输入(例如 SN74AHCT541)的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明、我非常喜欢您的建议。 TXU0104和 TXU0304非常适合我的应用。