This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:驱动 TMUX 的 SN74LVC1G34

Guru**** 2526630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052546/sn74lvc1g34-sn74lvc1g34-driving-tmux

器件型号:SN74LVC1G34
主题中讨论的其他器件:TMUX1208

尊敬的团队:

我使用 SN74LVC1G34来启用和禁用 TMUX1208。 到 SN74LVC1G34的控制信号将来自 Arduino Nano。

下面是我的电路。 请问是否可以。 请告诉我您的意见。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我假设 Nano 的输出电压为典型值5V、如果是这种情况、那么只要两个电路板都具有共享接地连接、该配置就不会出现问题。

    一般来说、最好对任何将进行非板载连接的信号引脚添加 ESD 保护。 典型 IC 的 ESD 保护不足以供人员处理。 有关 逻辑 ESD 保护的一些详细信息、请参阅此视频 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢。

    nano 为5V。

    我检查了 IC (SN74LVC1G34和 TMUX1208)的 VOH、VIH、VOL、VOL 和 VIL 是否兼容。

    如果您不介意、请确认。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    是的、此配置应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    谢谢你。

    此致

    哈里