This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74, TINA-TI, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052530/sn74lvc2g74-sn74lvc2g74

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件: TINA-TISN74LVC1G3157

大家好、

您能否为我提供 SN74LVC2G74未经加密的 SPICE 模型?

此致、

Roman Barskov

n 发送给设计工程师 IRE-Bolus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    您能告诉我您使用的是哪种仿真器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    我有一个在 TINA-TI 中正常工作的行为模型、没有任何问题。 您可以尝试以下操作:

    行为 PSpice 模型

    TINA-TI 测试台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这款车型!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我正在使用 CAD Altium Designer 中的仿真器。

    模型将在 Altium 中正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我从未在 Altium 中使用过仿真工具、因此我不确定它们可能具有哪些限制。

    粗略地看一下他们的"在 Altium Designer 中支持 PSpice 模型"网站、我希望这种类型的模型能够正常工作。

    您可能遇到的一个问题是、该模型使用多个子电路、而某些仿真器不喜欢这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!  

    感谢您的回复!

    您能否为 SN74LVC1G3157组件提供 SPICE 模型?

    我在任何地方都找不到工作模型...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    该器件不在我们的产品线中、因此我们无法支持该请求。 我建议使用该 GPN 开始另一篇文章、它将使您接触到能够帮助您找到合适型号的正确产品系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!  

    感谢您的回复!