This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:寻找用于高电容负载迹线的电平转换器

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, SN74LVC1T45-Q1, TXU0104-Q1, SN74AHCT1G125-Q1, SN74LVC1G125-Q1, SN74AHCT126-Q1, SN74AHCT125-Q1, SN74LVC2T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053243/txb0106-q1-looking-for-level-shifter-for-heavy-cap-load-trace

器件型号:TXB0106-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45-Q1TXU0104-Q1SN74AHCT1G125-Q1SN74LVC1G125-Q1SN74AHCT126-Q1SN74AHCT125-Q1

大家好、

我正在为以下应用(3.3V 至5V)寻找 AEC-Q100级电平转换器。 我们最初选择了 TXB0106-Q1、但布线电容器负载太大、无法支持。 您能不能帮助推荐一种最具成本效益的解决方案、同时也降低了客户现在使用的交付压力。  

我想提出 TXU0104-Q1 + SN74LVC1T45-Q1。 如果其他解决方案更适合推荐、请告诉我?  

谢谢。  

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了转换到较低的电压、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHCT1G125-Q1、SN74LVC1G125-Q1或 SN74LVC1G17-G1 (这些具有兼容封装)。

    对于3.3V 至5V 的转换、您可以使用任何具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT125-Q1或 SN74AHCT126-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alex、

    Clemens 提出了一些有用的建议、但我认为 TXU0104-Q1 + SN74LVC2T45-Q1可能是6个信号的最佳选择。 这些器件的电源也应良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有五个信号需要进行电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误是、我现在看到进入 LED 驱动器的第6个信号也是5V。那么  、我建议使用 TXU0104-Q1 + SN74LVC1T45-Q1来实现最佳配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    感谢您的评论。 这真的很有帮助。  

    此致、  

    Alex