This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4001B-MIL:JM38510/05252BCA 是否升级到 CD4001BF &CD4001BF3A?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053417/cd4001b-mil-is-jm38510-05252bca-and-upgrade-to-cd4001bf-cd4001bf3a

器件型号:CD4001B-MIL

您好!

JM38510/05252BCA 是否升级到 CD4001BF 和 CD4001BF3A?

我正在寻找 CD4001BF 或 CD4001BF3A 的库存... 但没有库存。 我看到 JM38510/05252BCA 有库存、我想知道这是否可用于代替 CD4001BF /BF3A?

之间的区别是什么  

CD4001BF、  

CD4001BF3A、  

JM38510/05252BCA

M38510/05252BCA

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    差异来自器件所满足的军用额定值/标准。 从实际功能的角度来看、它们都是相同的。