This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4515:LE 引脚的状态

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4515, CD74HC4514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052958/cd74hc4515-status-of-le-pin

器件型号:CD74HC4515
主题中讨论的其他器件: CD74HC4514

您好!  

我在 我们的控制器 PCB 中使用 CD74HC4515、我需要对 锁存使能(LE)引脚的状态进行澄清。 实际上 、这对我来说有点令人困惑  、因为数据表对于 CD74HC4515和 CD74HC4514来说是通用的。 因此、请 简要介绍 CD74HC4515的 LE 引脚。

谢谢、此致、

Arya G Lal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4514和4515之间的唯一区别是输出的极性。
    在4514上、所选输出为高电平、所有其他输出为低电平。
    在4515上、所选输出为低电平、所有其他输出为高电平。

    对于这两个器件、当/LE 为高电平时、输出的状态由四个 Ax 引脚的当前状态决定。 当/LE 为低电平时、输出不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我们使用 F28379D MCU、连接四个外部 ADC 和   CD74HC4515 进行选择。  

    我们将 /LE 永久置为高电平、并 将 F28379D 的 EM1OE 提供给4515的使能引脚(/E)。 随函附上我们得到的波形、

    其中 蓝色为  EM1OE、黄色为 A0。 同时、A1处有一个低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要显示这些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的查询不完整。 实际上、 当我根据 解码器真值表应用使用 Ax 引脚选择 Y0的逻辑时、也会选择 Y1 (同时选择 Y0和 Y1)。 我不知道启用(/E)输入是否有任何问题。 因此、请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/E 为低电平时、恰好一个输出为低电平。 当/E 为高电平时、所有输出都为高电平。

    请指定所有输入和输出引脚的状态。