This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC245:关于 I/O 引脚过冲

Guru**** 2529940 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053284/sn74alvc245-about-i-o-pin-overshoot

器件型号:SN74ALVC245

您好!

以下 URL 显示了标准逻辑器件输入过冲的实际值。
SN74ALVC245数据表中绝对最大额定值的输入电压范围(I/O 端口)为 VCC + 0.5V (最大值)。
在本例中、以下哪两项应用于能力值?
或者、它是否不是以下内容?

在 10ns 的周期内高达大约 VCC + 1.0V
最大 绝对最大额定值 VI 最大值的1.1倍

https://e2e.ti.com/support/archive/jp/f/analogue-read-only/486703/logic-standard-logic-device

请注意、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALVC 输入没有正钳位二极管。

    唯一的保证限值是数据表中的限值。 请注意脚注(1):"长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。" 任何较大的电压都会使器件性能下降得更快。