This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:逆变器拓扑

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053033/cd4047b-inverter-topology

器件型号:CD4047B

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 CD4047B 来设计逆变器、如下所示。

规格:输入电压:54Vdc 输出电压:24Vac  Watt:50-60W

是否可以这样设计? 谢谢!

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中缺少 U1的电源引脚。

    输入电压是12V 还是13.1V 还是53V? 此器件的工作电压最高仅为18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    CD4047B 的最大输入电压为18V。 我不建议超过该值、因为它可能会立即永久损坏器件。

    此外、输出可能无法驱动足够的电流来代替栅极驱动器。 我建议在 CD4047B 和驱动器 MOSFET 之间使用实际的栅极驱动器。