This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:SN74AVCH4T245

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052236/sn74avch4t245-sn74avch4t245

器件型号:SN74AVCH4T245

您在器件# 74AVCH4T245RSVR-NT 上显示库存。 你能告诉我 NT 的结尾是什么意思吗? 我迫切需要 P/N  74AVCH4T245RSVR。 请提供建议。

参考 资料101-16927

谢谢。

Doris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doris、您好!

    根据第26页上的此卷带信息、它似乎只是不同的卷带和卷带尺寸。 我将询问、我将告诉您该器件型号是否有其他不同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doris、您好!

    作为对此的快速更新:器件将具有相同的封装、并且功能相同。 使用"-NT"器件型号订购时不会遇到任何问题、因为该器件将具有不同的卷带尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 非常感谢您的帮助!