This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:通道偏斜

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052486/sn74avc2t45-channel-skew

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

大家好、

我对 SN74AVC2T45有疑问。

如下面的数据表所示、存在延迟时间、但输出 B1和 B2时的时序是否存在差异?
我想知道 B1和 B2上通道之间的偏差。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型偏斜小于1ns。 对于最坏的情况、无法保证。

    一般来说、较快的器件具有较小的偏斜、因此请改用 SN74AXC2T45。